This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8838:电机电流为负

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8838

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1136589/drv8838-the-motor-current-is-negative

器件型号:DRV8838

客户使用 DRV8838驱动有刷电机。

但电机电流将降至负值。 电机的速度非常高。

您能不能理解为什么电流为负?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fabio、

    您能否提供电机的电感和电阻? 您能否向客户提供电机驱动器原理图?

    EN 和 PH 的值是多少? 它们是否对信号和反向进行 PWM?

    此致、

    Pablo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助!我已通过电子邮件将原理图发送给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fabio、

    我将通过电子邮件查看原理图。 我现在将关闭此主题、并通过电子邮件继续讨论。  

    将来、如果您对客户有任何疑问、并且您认为可能需要共享任何机密信息、请将问题发布到内部电机驱动器 E2E 论坛。

    此致、

    Pablo Armet