主题中讨论的其他器件:DRV8305
您好!
我们将 DRV8305NQPHPQ1用作的栅极驱动器
BLDC 电机控制板、正在经历中的跳转
在这种情况下、流入电路板的总电流为70mA 至390mA
GATE _EN 位被置位。 DRV8305也变得很热
(58°C)。 所有电路板都能看到这种效果、因此看起来是这样的
系统现象。 原理图和布局
数据表(SLVSD12C)中删除了该参数。
此处是 DRV8305的原理图:
半桥的原理图如下所示:
驱动器工作、并且可以使电机(MOSFET)旋转
开关看起来不错)、但芯片很热。 任何想法
该电流将达到的值?
此致、
John