This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-DRV8323RH:universal_motorcontrol_lab 4:关于 IDRIVE、VDS、MODE、EN、CAL 引脚

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8323

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1136885/boostxl-drv8323rh-universal_motorcontrol_lab-4-about-idrive-vds-mode-en-cal-pins

器件型号:BOOSTXL-DRV8323RH
主题中讨论的其他器件:DRV8323

您好!

我能简单地说一下  

EN 引脚直接连接至3V3
MODE 引脚直接连接至 GND  
增益引脚通过47k 电阻器连接到 GND  

如 HAL_enableDRV 函数中所示

GPIO_writePin (obj->gateEnableGPIO、1);
GPIO_writePin (obj->gateModeGPIO、0);
GPIO_writePin (obj->gateCalGPIO、0);

IDRIVE 和 VDS 的状态是什么?同时连接到3V3和 GND 的75k 电阻 器是什么?

谢谢、

老虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tiger、  

    有关器件使用设置的具体问题、请参阅下面的答案。  
    如果您的问题得到了解答、请帮助标记已解决的主题。 谢谢!

    • EN 引脚直接连接至3.3V 应该可以启用此器件  
      • 电源定序可能很重要。 相对于 VM 与电池电压的连接、这种情况何时会打开?
      • 如果您希望能够在发生故障事件后重置器件的故障状态、而无需完全对器件进行下电上电、  
        • 然后、您将需要能够切换使能引脚 H/L、而不是将其永久连接至3.3V。 请参阅数据表的引脚说明
    • 用于器件设置的硬件接口连接  
      • MODE 引脚直接连接到 GND 意味着6xPWM 模式  
      • 增益引脚47kOhm 连接到 GND 意味着10V/V CSA 增益设置  


    • 器件设置的硬件接口连接(续)  
      •   您需要为每个设置选择75kOHM 转 DVDD 或75kOHM 转 GND、而不是两者。  
      • 请参阅 DRV8323器件数据表中的下图。 红色/蓝色对应于您为该特定引脚偏置的任何设置

    此致、  
    Andrew