This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8316AEVM:无法读取或写入 EEPROM

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: MCF8316A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1136929/mcf8316aevm-cannot-read-or-write-eeprom

器件型号:MCF8316AEVM
主题中讨论的其他器件:MCF8316A

大家好、

以下是客户提出的问题、可能需要您的帮助:

评估板不工作。

上电后、GUI 通信状态正常、D6周期闪烁。 读取和写入 EEPROM 或电机参数、以 E2PROM 为例、GUI 左下角会弹出一个红色提示框:! 初始读取失败  X

然后,提示框变为 “Hardware not connected” (未连接硬件),GUI 中间会弹出一个对话框:“Connectivity issue there is an issue with the device connectivity (连接问题)”。 请重新启动 GUI。 好的"

重新启动 GUI 后问题仍然存在。 您可以帮助检查此案例吗? 谢谢。

此致、

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry、

    请帮助确认:

    • EVM 上的器件是否标记为"MCF8316A"或"PMCF8316A"?
    • 客户使用哪个 GUI 版本?
    • 他们 之前是否与 EVM 通信并成功写入 EEPROM?
    •  在对 EVM 进行下电上电并连接到 GUI 后、客户可以单击 GUI 中的"查找地址"按钮、以确保 GUI 使用 MCF8316A 配置的匹配 I2C 地址

    此致、
    Eric C.