主题中讨论的其他器件: MCF8316A
您好!
我有一个 Maxon EC20 Flat、我尝试使用 DRV10975以闭环方式运行。 到目前为止、我可以在开环中无缝运行、但在转换到闭环时失败。
根据电机规格表和一些测试、我得出了以下值:
| 极对 | 2. | 成对 |
| 电机电压 | 9. | 五 |
| 速度恒定 | 1080 | 转速/V |
| KT | 55.55556 | mV/Hz |
| R_Ph | 3.54. | 电阻 |
| 时间常数 | 119.774. | 美国 |
| 闭环速度 | 9430 | 转速 |
| 闭环速度 | 314.3333 | Hz |
| 标称电流 | 0.954 | A |
| 堵转电流 | 2.54. | A |
我知道失速电流有点高、但我现在愿意冒险。 除此之外、我应该能够将电机与该驱动器配合使用。
在尝试修改 EEPROM 值时、我进行了以下更改:
| 寄存器 | 值 | 默认? | 推理 |
| 0x20 | 0x5F | N | 启用半频率、电阻= 3.52 (0x00|0x5F) |
| 0x21 | 0xBA | N | 通过实验进行半周期调整、Kt = 15.3 (0x80|0x1B) |
| 0x22 | 0x2A | Y | |
| 0x23 | 0x00 | Y | |
| 0x24 | 0xD8 | N | 开环电流= 1.6、尝试消除任何限制 |
| 0x25 | 0xFF | N | 将 Accel 更改为尽可能慢 |
| 0x26 | 0xC2 | N | 对齐时间1.3s、Op2ClThresh = 115.2Hz |
| 0x27 | 0xF0 | N | 禁用机械 AVS |
| 0x28 | 0xA9 | N | 软件电流限制= 2.0A (确保这不是问题) |
| 0x29 | 0xB8. | Y | |
| 0x2A | 0x0D | N | 禁用 IPD |
| 0x2B | 0x0C | Y |
在整个实验中、我轮询寄存器以查看驱动器看到的内容。 请在帖子末尾找到此表。 生成的电流波形也可以在下面看到。
我在尝试转换时测量的电频率约为109Hz、在转换后测量的电频率约为1.52kHz。 (速度命令设置为最大值511、但也尝试降低很多)。
请告诉我是否有任何需要更改的内容或您认为问题可能是什么!
谢谢!



| 电压 | 速度(Hz) | 电流(A) | KT | 故障 | 状态 |
| 8.549999 | 1.1. | 0.1875 | 2.844097 | 好的 | 好的 |
| 8.549999 | 1.1. | 0.1875 | 2.844097 | 好的 | 好的 |
| 8.639062 | 1.1. | 0.1875 | 2.844097 | 好的 | 好的 |
| 9.173437 | 1.1. | 0.1875 | 2.844097 | 好的 | 好的 |
| 8.015625 | 1.1. | 0.1875 | 2.844097 | 好的 | 好的 |
| 8.015625 | 1.1. | 1.335938 | 2.844097 | 好的 | 好的 |
| 8.549999 | 1 | 1.335938 | 2.844097 | 好的 | 好的 |
| 8.015625 | 7.5. | 1.335938 | 2.844097 | 好的 | 好的 |
| 8.460938. | 2.3. | 1.189453. | 0.454167 | 好的 | 好的 |
| 8.104688 | 1.3. | 1.341797 | 0.454167 | 好的 | 好的 |
| 7.926562 | 12.9. | 1.341797 | 0.454167 | 好的 | 好的 |
| 8.104688 | 4.3. | 1.171875 | 0.419792 | 好的 | 好的 |
| 8.015625 | 18.2. | 1.324219 | 0.419792 | 好的 | 好的 |
| 8.104688 | 2.4 | 1.324219 | 0.357986 | 好的 | 好的 |
| 8.460938. | 10. | 1.166016 | 0.309722 | 好的 | 好的 |
| 7.926562 | 12.2. | 1.166016 | 0.309722 | 好的 | 好的 |
| 8.639062 | 3.1. | 1.318359 | 0.272569 | 好的 | 好的 |
| 8.460938. | 3.5. | 1.318359 | 0.249653 | 好的 | 好的 |
| 8.639062 | 6.3. | 1.318359 | 0.230208 | 好的 | 好的 |
| 8.371875 | 4. | 1.330078 | 0.214236 | 好的 | 好的 |
| 8.015625 | 5.6. | 1.154297 | 0.201389. | 好的 | 好的 |
| 8.817187 | 5.9. | 1.148438 | 0.185417 | 好的 | 好的 |
| 8.728125 | 5.2. | 1.335938 | 0.173264 | 好的 | 好的 |
| 8.817187 | 45.2. | 1.160156 | 0.156597 | 好的 | 好的 |
| 8.104688 | 51.2. | 1.330078 | 0.151736 | 好的 | 好的 |
| 8.995312. | 6.6. | 1.330078 | 0.140625 | 好的 | 好的 |
| 8.460938. | 7.2. | 1.330078 | 0.135069 | 好的 | 好的 |
| 8.549999 | 7.7. | 1.318359 | 0.131597 | 好的 | 好的 |
| 8.728125 | 8.3. | 1.324219 | 0.127083 | 好的 | 好的 |
| 8.2812 | 72. | 1.324219 | 0.118403 | 好的 | 好的 |
| 8.817187 | 75.3 | 1.148438 | 0.112847 | 好的 | 好的 |
| 8.639062 | 64.7. | 1.318359 | 0.107292 | 好的 | 好的 |
| 8.639062 | 10.4. | 1.318359 | 0.101389 | 好的 | 好的 |
| 8.728125 | 87.40001 | 1.142578 | 0.097569 | 好的 | 好的 |
| 8.639062 | 92.3. | 1.142578 | 0.093403 | 好的 | 好的 |
| 8.639062 | 95 | 1.142578 | 0.088542 | 好的 | 好的 |
| 8.728125 | 12.8. | 1.3125. | 0.086111 | 好的 | 好的 |
| 8.104688 | 107.5 | 1.142578 | 0.085069 | 好的 | 好的 |
| 8.728125 | 13.9 | 1.306641 | 0.082292 | 好的 | 好的 |
| 8.460938. | 14.7. | 1.3125. | 0.080208 | 好的 | 好的 |
| 8.371875 | 70.8. | 1.142578 | 0.077778 | 好的 | 好的 |
| 8.460938. | 16.3. | 1.306641 | 0.075 | 好的 | 好的 |
| 8.639062 | 26.3. | 1.300781 | 0.069792 | 好的 | 好的 |
| 8.817187 | 139.4. | 1.136719 | 0.067361 | 好的 | 好的 |
| 8.104688 | 145.6 | 1.136719 | 0.064931 | 好的 | 好的 |
| 8.460938. | 85.9 | 1.289063 | 0.062153 | 好的 | 好的 |
| 8.2812 | 159.8. | 1.289063 | 0.059375 | 好的 | 好的 |
| 8.460938. | 168.1. | 1.142578 | 0.057986 | 好的 | 好的 |
| 8.549999 | 21.3. | 1.294922 | 0.056944 | 好的 | 好的 |
| 8.817187 | 182. | 1.136719 | 0.054167 | 好的 | 好的 |
| 8.460938. | 192.8 | 1.142578 | 0.053125 | 好的 | 好的 |
| 8.728125 | 192.8 | 1.130859 | 0.052431 | 好的 | 好的 |
| 8.371875 | 19.8. | 1.283203. | 0.050694 | 好的 | 好的 |
| 8.2812 | 39.7. | 1.136719 | 0.05 | 好的 | 好的 |
| 8.371875 | 41.4. | 1.277344 | 0.048958 | 好的 | 好的 |
| 8.460938. | 42.8. | 1.277344 | 0.047569 | 好的 | 好的 |
| 8.193749. | 43.6. | 1.130859 | 0.046528 | 好的 | 好的 |
| 8.371875 | 182. | 1.277344 | 0.045139 | 好的 | 好的 |
| 8.639062 | 36.9. | 1.130859 | 0.044097 | 好的 | 好的 |
| 8.460938. | 48.6. | 1.136719 | 0.043403 | 好的 | 好的 |
| 8.460938. | 222.3 | 1.130859 | 0.042361 | 好的 | 好的 |
| 8.549999 | 51.2. | 1.271484 | 0.039931 | 好的 | 好的 |
| 8.460938. | 234.1 | 1.265625 | 0.038542 | 好的 | 好的 |
| 8.549999 | 242.8 | 1.265625 | 0.038194 | 好的 | 好的 |
| 8.639062 | 162.2 | 1.265625 | 0.036806 | 好的 | 好的 |
| 8.460938. | 58.5. | 1.136719 | 0.036111 | 好的 | 好的 |
| 8.193749. | 60.7 | 1.130859 | 0.035417 | 好的 | 好的 |
| 8.193749. | 62.4. | 1.130859 | 0.034722 | 好的 | 好的 |
| 8.728125 | 105.9 | 1.136719 | 0.034375 | 好的 | 好的 |
| 8.371875 | 65.5 | 1.130859 | 0.033333 | 好的 | 好的 |
| 8.639062 | 66.2. | 1.253906 | 0.032986 | 好的 | 好的 |
| 8.193749. | 67.6. | 1.130859 | 0.032639 | 好的 | 好的 |
| 8.549999 | 45.5. | 1.248047 | 0.031944年 | 好的 | 好的 |
| 8.460938. | 66.1 | 1.130859 | 0.031944年 | 好的 | 好的 |
| 8.639062 | 49.9. | 1.119141. | 0.031597 | 好的 | 好的 |
| 8.639062 | 49.7. | 1.230469 | 0.03125 | 好的 | 好的 |
| 8.728125 | 72.1. | 1.125. | 0.029514 | 好的 | 好的 |
| 8.728125 | 59.5. | 1.125. | 0.029514 | 好的 | 好的 |
| 8.460938. | 52.9. | 1.224609 | 0.029514 | 好的 | 好的 |
| 8.460938. | 58. | 1.125. | 0.028472 | 好的 | 好的 |
| 8.371875 | 59. | 1.119141. | 0.028472 | 好的 | 好的 |
| 8.549999 | 56.5. | 1.224609 | 0.027778 | 好的 | 好的 |
| 8.193749. | 61.8. | 1.113281. | 0.027431 | 好的 | 好的 |
| 8.371875 | 63. | 1.113281. | 0.026389 | 好的 | 好的 |
| 8.549999 | 63.5 | 1.113281. | 0.027083 | 好的 | 好的 |
| 8.549999 | 64.3 | 1.212891 | 0.026389 | 好的 | 好的 |
| 8.549999 | 66.9. | 1.212891 | 0.025594 | 好的 | 好的 |
| 8.371875 | 69 | 1.107422 | 0.026042 | 好的 | 好的 |
| 8.549999 | 67.4. | 1.212891 | 0.024653 | 好的 | 好的 |
| 8.549999 | 72. | 1.201172. | 0.025. | 好的 | 好的 |
| 8.549999 | 72.8. | 1.113281. | 0.023958. | 好的 | 好的 |
| 8.2812 | 74.5. | 1.101563 | 0.023958. | 好的 | 好的 |
| 8.371875 | 76.2. | 1.101563 | 0.023958. | 好的 | 好的 |
| 8.549999 | 73.6. | 1.195313. | 0.023958. | 好的 | 好的 |
| 8.549999 | 75.4. | 1.183594 | 0.023611 | 好的 | 好的 |
| 8.639062 | 78.1. | 1.177734 | 0.023958. | 好的 | 好的 |
| 8.549999 | 79.8. | 1.177734 | 0.023264 | 好的 | 好的 |
| 8.549999 | 79.9. | 1.177734 | 0.021875 | 好的 | 好的 |
| 8.549999 | 83.30001 | 1.189453. | 0.021528 | 好的 | 好的 |
| 8.549999 | 82.9. | 1.171875 | 0.022222 | 好的 | 好的 |
| 8.549999 | 89.40001 | 1.171875 | 0.021528 | 好的 | 好的 |
| 8.549999 | 87.40001 | 1.183594 | 0.021181 | 好的 | 好的 |
| 8.639062 | 89.1 | 1.171875 | 0.021181 | 好的 | 好的 |
| 8.460938. | 93.6. | 1.101563 | 0.021181 | 好的 | 好的 |
| 8.549999 | 92.5 | 1.166016 | 0.021181 | 好的 | 好的 |
| 8.371875 | 95.5. | 1.078125 | 0.020486 | 好的 | 好的 |
| 8.549999 | 95.4. | 1.154297 | 0.020139. | 好的 | 好的 |
| 8.549999 | 98.4. | 1.148438 | 0.020486 | 好的 | 好的 |
| 8.549999 | 102.4 | 1.078125 | 0.019792年 | 好的 | 好的 |
| 8.549999 | 101.8 | 1.066406. | 0.020139. | 好的 | 好的 |
| 8.549999 | 100.8. | 1.136719 | 0.019097 | 好的 | 好的 |
| 8.549999 | 105.1. | 1.136719 | 0.019444 | 好的 | 好的 |
| 8.639062 | 107.7. | 1.125. | 0.019097 | 好的 | 好的 |
| 8.460938. | 107.4 | 1.136719 | 0.01875 | 好的 | 好的 |
| 8.549999 | 109.2 | 1.130859 | 0.01875 | 好的 | 好的 |
| 8.371875 | 114.7. | 1.054688 | 0.01875 | 好的 | 好的 |
| 8.193749. | 1310.7. | 5.958984 | 0.001736. | 好的 | 好的 |
| 9.084374 | 1638.3. | 0 | 0 | 故障:速度异常 | 错误:MOTORISLOCKED |
| 9.084374 | 1638.3. | 0 | 0 | 故障:速度 异常 | 错误:MOTORISLOCKED |
| 9.084374 | 1638.3. | 0 | 0 | 故障:速度 异常 | 错误:MOTORISLOCKED |
| 9.084374 | 1638.3. | 0 | 0 | 故障:速度 异常 | 错误:MOTORISLOCKED |
| 9.084374 | 1638.3. | 0 | 0 | 故障:速度 异常 | 错误:MOTORISLOCKED |
| 9.084374 | 1638.3. | 0 | 0 | 故障:速度 异常 | 错误:MOTORISLOCKED |
| 9.084374 | 1638.3. | 0 | 2.844097 | 故障:速度 异常 | 错误:MOTORISLOCKED |
| 9.084374 | 1638.3. | 0.005859375 | 2.844097 | 故障:速度 异常 | 错误:MOTORISLOCKED |