This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 直接低于 DRV8302DCAR

Guru**** 2487425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1132380/direct-sub-drv8302dcar

主题中讨论的其他器件:DRV832X

我们的 BOM 上针对我们最大的设计之一列出了该器件、我们在查找 TI DRV8302DCAR 时遇到了困难、我希望您能够提供直接替代该器件以及 TLV62085RLTT 的器件。  谢谢您、Lori McLain -买方-行动目标。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lori、  

    感谢您将问题发布到 e2e 电机驱动器论坛。  

    对于 DRV8302DCAR 问题、我们团队的某个人将帮助提供器件建议。

    • 可能有助于我们分析的任何特定系统级要求?  

    对于  TLV62085RLTT 器件、您可能需要将其发布到单独的 e2e 帖子中、以便相应的 TI 组可以相应地支持该帖子。  

    此致、
    Andrew  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Lori、

     

    为了提出其他一些备选方案、我想问您需要什么工作电压?

    您是否需要任何几种功能? 或任何需要的保护功能?

     

    正如我最初的建议、我建议查看 DRV832x。 它还具有硬件变体。

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/drv8323.pdf

    工作电压范围:6 - 60V

    PWM:6x、3x、1x 且独立

    CSA:可以有0或3个 CSA

    降压:是(取决于型号)

     

    我还建议查看我们的 BLDC 选择指南以了解更多信息。

    https://www.ti.com/lit/an/slvaes1a/slvaes1a.pdf

     

    此致、

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lori、  

    由于不活动而关闭主题-您能告诉我们问题是否已解决?  

    请告诉我们是否需要有关此问题的进一步支持。 谢谢  

    此致、  
    Andrew