您好的团队:
目前已烧坏两个芯片、芯片内部似乎短路。 W 和 GND 之间首次出现短路。 第二次在 W 和 GNC 之间发生短路。 电路板没有问题。 当芯片存在时、会发生短路。 一旦芯片通电、它就会被拉低。 这是否是由于电流过高而导致的问题? 电压为18V。
此致、
Susan Ren
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Susan、
该芯片适用于驱动30-50A 电流。 它是一款栅极驱动器、可为外部 MOSFET 提供栅极拉电流和灌电流(称为 IDRIVE)。
但是、您需要选择一个不会过大或可能产生不必要影响的 IDRIVE。 最好按照以下建议评估 IDRIVE 设置: https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/796378/faq-selecting-the-best-idrive-setting-and-why-this-is-essential
您使用的是 SPI 还是硬件版本的 DRV8323? 您是否有可以分享的原理图?
此外、您还可以使用过流保护(VDS_OCP 和 VSEN_OCP)来帮助防止过流情况。
VDS 过流是通过设置 VDS_LVL 设置来完成的、以便它与通过该 MOSFET (I_OC / RDSon)的过流阈值相对应。 同样 、VSEN 过流是通过设置 SEN_LVL 设置来完成的、以便它通过检测电阻器(I_OC / Rshunt)对应于过流阈值。
谢谢、
Aaron
您好、Aaron、
他选择 DRV8323硬件版本。
MOS 管为40V 120A 2.5 mΩ。
最后的 VDS 配置为0.06V,IDRIVE 为260/520mA。
谢谢、
Susan
您好 Susan、
请确认增益、IDRIVE 和 VDS 设置是否仅设置了1个电阻器来选择设置(蓝色圆圈)。 如果安装了上述设置、则所选的 IDRIVE 设置没有问题。 0.06V 的 VDS 设置对应于0.06V/2.5m Ω= 24A 过流设置。
更大的问题是散热焊盘 EP 未连接、这应该被连接至 PGND。 这是 DRV8323低侧灌电流和热耗散的预期路径。 如果没有将散热焊盘连接到系统接地、热性能会影响器件运行。

损坏是在加电时还是在电机启动时发生?
谢谢、
Aaron
您好 Susan、
感谢您确认以上信息。
请 尝试以下调试步骤:
1) 1)确保在 PCB 上不存在任何芯片焊接问题。 一种确认方法是测试 GHx 至 SHx 的阻抗、并确保阻抗为480k Ω、GLx 至 SPx 的阻抗为180k Ω。
2) 2)尝试使用较低的 IDRIVE 设置、即 IDRIVE = 18k 至 GND 或0 Ω 至 GND
3) 3)当器件上电时、不要立即运行 PWM。 当使用 VM 打开设备电源时、请确保发生以下事件顺序:
ENABLE =高电平
至少等待1ms、以使器件唤醒
以小占空比运行 PWM (不要直至100%或高占空比)。
您是否有可与我分享的 PCB 布局?
谢谢、
Aaron