This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8353:汽车安全运行保护

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8353

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1129408/drv8353-protection-to-garantee-safe-operation

器件型号:DRV8353

在(本主题)[https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1099670/drv8353-fault-condition-swithcing-from-one-to-another-state-in-synchronous-1x-pwm-mode/4110131?focus=true]中 、我们讨论了当 GHx 和 GLx 线路中出现振铃时可能出现的一些问题。
我想知道下图是否代表了安全操作的安全安排(这是从绝对最大额定值表中设计的):

因此、该原理图是否有助于避免 DRV8353芯片烧坏?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊曼纽尔、您好!  

    我们的目标是让 Akshay 或 Anthony 在下周中之前提供后续回复。

    同时,我也有一些意见:  

    • HS Vgs (GHx-SHx)和 LS Vgs (GLx-SLx)上的 TVS 二极管应通过将电压钳位在11V 以下来帮助防止这些引脚上出现过压。  
      • 您可能需要检查这些二极管的击穿电压和容差、以确保它们不会提前击穿栅极驱动电压、该电压可能超过11V、具体取决于您的 VM 工作值(请参阅下表中的 E.C.表)。
      • 此外、当存在足够的负电压时、TVS 二极管还会正向偏置、从而有助于减少这些引脚上的负瞬态。 这是我们客户的各种实施中的一种常见做法。  
    • 对于 CSA 的分流电阻钳位二极管、我认为这些也会有所帮助、但会注意到+/- 5V 额定值是瞬态**绝对最大值、而不是直流电压。  

    我认为实现应该有利于系统保护、但您可能希望在电机正常运行期间通过实验验证工作台上的波形。  

    此致、  
    Andrew  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 
    关于您的回答、我有一些问题:

    1.对于您所说的内容,要选择 TVS,我应该查看“电气特性”而不是“绝对最大额定值”?

    2. 在"8.3.1.3栅极驱动器电压电源和输入电源配置"中、它说:

    除了您所说的内容之外,从"8.3.1.3"开始,引用 SHX 的 GHx 级别 ( 理论上)为10.5v (对于 VM>12v)。
     您显示的第一个表中、VM 仅上升至15V、对于例如、VM = 24V、没有其他有关更高 VM 值的信息。
    因此,从"电气特性"来看,对于任何大于12v 的 VM,我们是否可以考虑将 GHx 电压转换为 SHx 电压小于12v? 换言之、在 GHx 和 SHx 之间放置一个12v TVS 而不是11V 额定 TVS 的更好解决方案是什么?

    3. Vgls 也是如此,在"8.1概述"中:  

    但在"7.5电气特性"中、它说:

    两种信息都是对比的:第一种是调节到11V、第二种是 Vgls 的一组不同值。
    对于 exemple、对于较高的 VM=24V、考虑到上面的表、什么 TVS 值更合适?

    数据表建议在 Vgls 引脚上连接一个16V 电容器:

     

    根据问题3、11V 是否被视为稳压器的稳定状态、另一个电压是否被视为干扰?  



    此致!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Emmanuel、

    我将咨询团队,并打算在星期三之前提供反馈。

    此致、

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Akshay。
    感谢您的关注。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用担心。

    最棒的

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、伊曼纽尔、

     

    我已经与团队一起审查了原理图、我们的调查结果如下:

     

    • 正确、在 GHx 和 SHx 之间使用12V TVS 二极管更好。

     

    • 对于低侧 MOSFET、我们建议在 GLx 和 GND 之间连接 TVS 二极管、以防止二极管发生故障时 CSA 上出现电流尖峰。 我们还建议使用16V TVS 二极管、而不是11V。

     

    • 在 VGLS 引脚上、我们建议添加一个25V 或36V 电容器、因为 VGLS 可以是14.5V 甚至16V、因此这些额定电压更高的电容器应该更好。

     

    • CSA 二极管在保护方面应该有所帮助、但请确保齐纳二极管根据器件规格(<200ns)足够快地击穿、以便在钳位到1V 之前、电压不会被钳位在5V 过长的时间。

     

    • 请注意、如果差分模式输入范围超过-0.3V 至0.3V、CSA 输出无效。

     

    我建议查看以下应用手册、其中包含一些有关缓解振铃的有用提示、例如 RC 缓冲器。

    https://www.ti.com/lit/an/slvaf66/slvaf66.pdf

     

    希望这能提供一些澄清。

     

    此致、

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊曼纽尔、您好!  

    由于不活动、现在关闭主题-您能告诉我们问题是否已解决?  

    请告诉我们是否需要有关此问题的进一步支持。 谢谢  

    此致、  
    Andrew