This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV10987:drv10987 GUI 和安装问题

Guru**** 2487425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1129273/drv10987-drv10987-gui-and-installation-problem

器件型号:DRV10987

 problem during installation

尊敬的 TI 团队:

我们在安装过程中和安装后都面临问题。

如果我们安装了设置,则 生成寄存器写入问题 。 我们无法设置任何参数。

然后,我删除并卸载了 USB 至任何和 lab view 软件,然后再次安装。

但每次都发现相同的问题。  

因此,请建议如何解决。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Sohan

    DRV10xx GUI 软件  与 LabVIEW Run-Time Engine 2014兼容。  

    请从以下链接下载2014运行时引擎 :https://www.ni.com/en-us/support/downloads/software-products/download.labview.html#306245

    请卸载 DRV10xx GUI 软件、然后安装2014运行时引擎、最后重新安装 DRV10xx GUI 软件。

    此致、

    Vishnu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vishnu,

    已经完成,仍然有问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    索恩、

    我建议您以管理员身份运行应用程序、以确保访问 实验室视图文件时不会出现任何问题。

    此致、

    Vishnu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sohan、  

    由于不活动、现在关闭主题-您能告诉我们问题是否已解决?  

    请告诉我们是否需要有关此问题的进一步支持。 谢谢  

    此致、  
    Andrew