This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电流感应电阻器加热时

Guru**** 2487425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1136651/should-current-sense-resistors-heat

您好!

我在测试电机控制器时遇到问题。 在测试过程中、我注意到驱动器 IC 的电流感应电阻器的温度正在以非常快的速度加热。 这是正常的吗?

此外、如果电流感应电阻器以快速加热、任何人都可以帮助我解决这个问题。 15分钟内观察到温度从30摄氏度上升到50摄氏度。

请解决我的疑问。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ajay、

    是的、电流感应电阻器会发热、这是其设计面临的基本挑战之一。 分流电阻器就像任何电阻器一样、可通过 I^2*R 生成功率 如果分流器处理大量电流、它们会相当快地升温、并且通常远高于50C。 分流电阻器设计的一个关键方面是优化分流器、其中产生的功率可供系统接受、但精度也是如此、因为两者之间直接成比例。 选择具有低失调电压的电流感应放大器将有助于实现这一目标。  

    需更多信息、请查看此分流电阻器 TIPL 选择。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们是否可以使用与电流感应电阻器值相同的低功率电阻器作为电流感应电阻器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ajay、  

    您能否详细介绍一下低功率电阻器的含义? 您是否只是想像这里的 SMT 电阻器? 无论如何、从技术上讲、任何电阻器都可以用作分流器、只是分流电阻器通常具有有利于其给定应用的特性(低漂移、更高的负载承受能力功耗、高精度电阻值等)。

    如果您尝试在此处使用典型的 SMT 电阻器、如0805或类似器件、您将面临的最大挑战是功率。 您需要确保所选的电阻器能够承受您打算通过其发送的满负载、如果该负载足够大、则通常需要对其进行热降额以确保电阻器承受能力。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Carolus Andrews、我打算使用0805电阻器或更小的封装、这些封装具有较低的额定功率。 此外、如果我们并联两个电阻器、假设并联连接瓦数为1/2W 的电阻器、等效电阻器的瓦数是否会增加?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、我还有另一个疑问、如果我们增加电流感应电阻器的电阻、这会增加功率损耗吗?

    换言之、在添加电流感应电阻器的同时、是否会导致电路的功率损耗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ajay、  

    感应电阻器中的损耗计算非常简单、它只是电流的平方乘以电阻(P_LOSS = I^2*R)。 如果您增大单个感应电阻器的电阻值、那么是的、功率损耗将根据公式增大。 如果您并联多个电阻器、是的、您将通过将电流除以多个电阻器来增加允许的功率。 请记住、通过将电阻器并联放置、您也会更改电阻值(即并联的100mΩ Ω 电阻器为50mΩ Ω 有效电阻)。