This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8353RS-EVM:空载驱动 MOSFET 芯片和 MOSFET 过热

Guru**** 1788580 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8353RS-EVM, DRV8353
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1134984/drv8353rs-evm-no-load-drive-mosfet-chip-and-mosfet-hot

器件型号:DRV8353RS-EVM
主题中讨论的其他器件: DRV8353

大家好、

以下是客户提出的问题、可能需要您的帮助:

空载时、输出 PWM 波形驱动 MOSFET、MOSFET 和芯片变热。 当禁用芯片或 MCU 时、不输出 PWM 波形、芯片通常不加热、图像是 DRV 配置以及 SHx 和 GHx 的波形。

您可以帮助检查此案例吗? 谢谢。

此致、

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry、  

    我认为这种过热行为的根本原因可能是此 EVM 使用的 IDRIVE 设置过高。  

    客户能否尝试降低 IDRIVE 设置并查看行为是否仍然存在?  

    如果出现长期损坏、可以考虑使用新的 EVM  

    此致、  
    Andrew  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    感谢您的支持。

    我是否可以知道 IDRIVE 是否指的是栅极驱动电流?

    谢谢、此致、

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry、  

    是的、正确- IDRIVE 是指这些器件中的栅极驱动电流  

    https://www.ti.com/lit/an/slva714d/slva714d.pdf ("智能栅极驱动"和 IDRIVE 应用手册)  

    此致、  
    Andrew  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry、

    使用以下 E2E 常见问题解答设置适当的 IDRIVE 设置: https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/796378/faq-selecting-the-best-idrive-setting-and-why-this-is-essential

    如果您使用的是 DRV8353RS-EVM、则使用的良好设置为150mA/300mA。 GUI 默认使用这些 IDRIVE 设置、以使板载 MOSFET 的压摆速度不会太快(100ns 或更慢)。 1100mA IDRIVE 设置可能太大、导致器件过热。  

    谢谢、
    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    感谢您的支持。

    但是、更改栅极驱动电流后仍然会发生过热。

    通过 Qg、TR、TF、计算出的 DRIVEP 和 IDRIVEN 也会出现过热

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、王、

    小幅校正、TR、TF 计算基于 MOSFET 的 Qgd 而非 Qg。  

    请告知我们是否降低 IDRIVE 会降低过热。

    此致、

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我°将 IDRIVE 大小更改为最小值、但 DRV8353温度仍然达到90 ̊ C。   °PWM 频率为40K、将频率降至20K 或10K、温度将降低约20 μ s  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、王、

    通过降低 PWM 来降低温度是有道理的、因为这将减少与 MOSFET 相关的开关损耗。  

    您是否在新 EVM 上尝试过此操作、以查看是否如 Andrew 所建议的那样在电路板上出现此问题? 第一块电路板可能会出现一些损坏。

    此致、

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  Akshay、

    感谢您的回复、

    当我更换新的主板时,仍然过热。硬件是否有问题?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、王、

    看到70C 似乎正常、这不是电机旋转时的过热问题。 我会将 PWM 降低至20kHz。  

    您可以尝试增加死区时间、看看这是否有助于改善您的结果。 其他一些高温源可能会在 DVDD 或降压输出上具有额外负载。  

    希望这能提供一些澄清。  

    此致、

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  Akshay、
    感谢您的回复、
    目前、我们的设计 PWM 频率为40K、在此过程中、温度可达到100C。 我们将考虑在未来增加散热和其他措施。 您是否有更好的建议?
    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、王、

    我认为高温的主要原因是40k PWM 频率。 您的电机的电流消耗也可能很高、这也会导致温度升高。

    有关未来的电路板设计、请参阅以下应用手册、了解改善散热的方法。

    https://www.ti.com/lit/an/slva959b/slva959b.pdf

    此致、

    Akshay