This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8243-Q1:请推荐 VNH7070的替代产品

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8243-Q1, DRV8244-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1137888/drv8243-q1-please-recommend-replacement-for-vnh7070

器件型号:DRV8243-Q1
主题中讨论的其他器件: DRV8244-Q1

您好、专家、

您是否可以帮助推荐 VNH7070的替代产品? DRV8244是否正常? 谢谢。

BR、

ElecCheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电气、

    根据峰值电流需求、DRV8243-Q1也可以正常工作。  DRV8244-Q1绝对可以正常工作、并可满足15A 最大规格、如 VNH。

    此致、

    Ryan