This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 如何降低输入功耗?

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1137609/how-to-reduce-input-power-consumption

您好!

1.我需要了解提高效率或降低 BLDC 电机控制器输入功耗的方法。 如果输入电流不稳定、我们如何稳定输入电流?

2.电流感测电阻器的发热是否会导致输入电流不稳定增加?

3.逆变器的栅极脉冲中的噪声是否会导致输入电流不稳定?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ajay、

     1) 1)有多种方法可降低 BLDC 电机驱动器的功率损耗。 您是否担心驱动程序的任何特定部分? 这适用于集成 MOSFET 驱动器还是栅极驱动器?

     

    例如、MOSFET 或集成稳压器?

     

    或者、您是否对提高功耗的 PCB 布局注意事项更感兴趣?

     

    有关改善热性能的信息、请参阅以下链接。

    https://www.ti.com/lit/an/slva959b/slva959b.pdf?ts=1664307040485

    https://www.ti.com/lit/an/slva938a/slva938a.pdf

    [报价 userid="508814" URL"~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1137609/how-to-reduce-input-power-consumption "]如果输入电流不稳定,我们如何稳定输入电流?[/quot]

    请参阅第3点)。

     2) 2)理论上、流过电阻器的电流可能会波动其值、从而导致 CSA 输出的精度略低。 但是,在实践中,它们不会太热,也不应该成为一个关注点。

     3) 3)因此、用户应设计其系统以避免 CSA 输入端的电压出现大尖峰、从而降低噪声。 为此、您可以调整驱动器的 IDRIVE 设置以控制 MOSFET 的压摆率、并遵循适当的 PCB 布局实践来降低寄生效应的影响。

     

    用户还可以添加外部组件以减轻任何瞬变的影响。 有关系统设计注意事项的更多信息、请参阅以下应用手册。

    https://www.ti.com/lit/an/slvaf66/slvaf66.pdf

     

    我可能还建议查看以下有关热计算器的 E2E 常见问题解答。

    https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1078268/faq-bldc-integrated-mosfet-thermal-calculator?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=faq%3Atrue

    此致、

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Akshay 我使用的是集成式 IGBT 逆变器 IC、即 IPM、因为它与 IC 内部的 IGBT 逆变器集成。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ajay、

    我将与我的团队协商、并希望在本周结束前提供回复。

    此致、

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ajay、

    为了更好地帮助您、我想知道您使用的是哪种 TI 器件?

    此致、

    Akshay