This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV120:电源电压 DRV120 26V 或28V

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1157988/drv120-supply-voltage-drv120-26v-or-28v

器件型号:DRV120

您好!

我对 DRV120的最大电源电压有疑问。 在 TI 产品页面上、它被列为26V、在数据表中多次提到电源电压为6-28V。 然而、28V 随后被列在与绝对最大电源电压相同的数据表中、并且最佳电源电压被提供至26V。 然后、数据表提到"长时间暴露在绝对最大额定值条件下可能会影响器件的可靠性"。

据我了解、这意味着最大工作电压确实是26V、而不是28V。 或者这是否是一个拼写错误,绝对最大额定值应该高于28V?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    基本上、芯片可以处理28V 电压、但实际上不建议在28V 附近完全设计您的系统。  将绝对最大值视为"超过此值、即使出现瞬时电压尖峰、器件也可能会损坏"、建议的工作范围是您设计系统时应保持在的范围内。  当您触发电磁阀时、电压上可能会有一些纹波、可能会超过标称电源输入。  我们的绝对最大值通常仅比建议的工作范围高几伏。   

    如果您需要稍高的电压、我建议查看 DRV8106-Q1 -它的额定工作电压为37V 建议工作条件、最大工作电压为40V、是两年前发布的、比 DRV120贵几美分。 这是一个页面、其中介绍了具有半桥控制(螺线管)的>30V 电机驱动器- https://www.ti.com/motor-drivers/solenoid/products.html#p358max=30;70

    此致、

    Jacob