This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8886AT:热量

Guru**** 670100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1025576/drv8886at-heat

器件型号:DRV8886AT

大家好、

客户遇到以下问题、需要您的帮助。

只要 EN 被启用、CLK 信号不被发送、并且电机负载未被连接、芯片就会产生严重的热量。

谢谢、

安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Annie、

    我们将需要更多信息。  客户电路板或 EVM?  是否将散热焊盘焊接到电路板上?

    即使没有时钟信号、器件也可以保持一定的电流。  负载是多少?  如果是步进电机、是否可以测量每个线圈中的电流?

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是客户电路板。 焊接到电路板上的散热焊盘。  3.3V 和5V 为外部电源。  

    当 able 和 sleep 引脚短路时是否存在任何问题?

    谢谢、

    安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Annie、

    这些引脚短接在一起没有问题。  它实际上是"nSLEEP"、因此该引脚上的逻辑高电平将启用器件。   

    请告诉我线圈中的电流。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Annie、

    对此进行了任何更新?  如果没有、我将关闭它。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    客户没有给我任何回复。 您现在可以关闭此主题。 收到反馈后、我将通知您。

    最好的爬梯

    安妮