This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8912-Q1:半桥并联连接的电阻变化是否没有问题?

Guru**** 1230100 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8912-Q1, DRV8906-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1024135/drv8912-q1-is-there-no-issue-by-on-resistance-variation-with-half-bridge-parallel-connection

器件型号:DRV8912-Q1
主题中讨论的其他器件: DRV8906-Q1

大家好、  

半桥并联连接的电阻变化是否没有问题?

我想将3A 峰值电机负载与 LED 或其他电机等其他负载一起使用。
DRV8912-Q1数据表显示、它可以通过并联多个半桥进行电流分压来处理3A 电流。 然后、我担心电阻变化。 DRV8912-Q1是否需要使用此操作来处理高负载电机?

此致、
Ochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ochi San、

    对于3A 峰值电机、DRV8912-Q1并行模式已经足够好了。 关于电阻器变化、这不应成为问题。 每个通道仅具有0.75 Ω(高侧)和0.75 Ω(低侧)。 在并行模式下、每个都可以是1/6。 即使存在电阻变化、对于电机运行也应该是可以的。

    此致

    Shinya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinya、  

    我们只想为3A 电机使用6个半桥、因为我们还需要使用其他负载、例如 LED。
    此外、电机需要正向和反向电流;只有3个并联高侧开关和其他3个并联低侧开关可控制电机电流。 考虑到电阻器的变化、是否可以通过 DRV8912-Q1 (或 DRV8906-Q1)来处理该问题?

    此致、
    Ochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ochi San

    为了支持3A 电机+其他(LED)、DRV8912-Q1在热视图方面优于 DRV8906-Q1。 如果使用3 H 桥驱动3A 共模、则在 Ta (e.g) 85C 较高的温度下、芯片温度可能过高。

    然后、客户可以使用4-5 H 桥实现3A 并联模式、然后使用剩余的2个半桥驱动 LED。   

    此致

    Shinya Morita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Morita-San、  

    谢谢你。 我知道可能存在结温问题、这可能导致热关断。

    电阻变化如何? 您是否具有所有工作温度范围的导通电阻最小值和最大值?
    在3A 电机电流路径上有3个高侧开关和3个低侧开关的情况下、我们是否需要考虑电流限制最小值:1.3A?  我担心一个半桥由于 OCP 而被禁用、而其他2个半桥也会被禁用。  

    如果 R1=0.75、R2=R2=1.5、则一个半桥电流超过其 OCP 最小值。  

    e2e.ti.com/.../DRV89xx_5F00_current-dividing_5F00_E2E.xlsx

    此致、
    Ochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ochi San

    我理解您的担忧。 您的问题还支持为什么建议使用 DRV8912-Q1。

    对于电阻变化、主要因素是温度和零件间的关系。 通道间差异小于这些条件。

    此致

    Shinya Morita