This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8316Z:制动功能不工作。

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: MCT8316Z

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1025170/mct8316z-brake-function-is-not-working

器件型号:MCT8316Z

您好!

我已将制动器输入功能拉至高电平、但它不工作。 您能否提供您的电子邮件地址、以便我可以将原理图分享给您进行审核。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、耳塞、

    对于原理图、您是否可以将其上载到您的 Google 驱动器或 OneDrive 等、并在论坛的此处向我们发送链接?  

    谢谢、此致、

    Andrew  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、耳塞、

    您能否确认上电时 nFAULT 电压大于2.2V? 否则、MCT8316Z 可能会在加电时进入测试模式、制动引脚将无法工作。  

    谢谢、
    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、问题得到解决。