尊敬的团队:
我有一个原型板、它使用 TI DRV8906-Q1并联分组2 x 3通道。 虽然数据表中显示"过流保护(OCP)可确保在相位短路、相位接地短路和相位供电短路等任何短路情况下提供器件保护"、但我在意外地短接分别驱动0%和100%占空比的 PWM 组时、会面临放大的 IC (请参阅下图)。
我使用以下过流保护设置、因为我有一个容性负载需要驱动:
- PL_MODE_EN = 01b =启用并行模式 OCP 慢速关断转换
- OCP_DEG = 100b = OCP 抗尖峰脉冲 µs 为60 μ s
由于我显然不想销毁更多的原型、我想知道是否还有其他寄存器配置内置 OCP 无法按预期运行?
提前感谢 Martin
DRV8906-Q1损坏: