主题中讨论的其他器件: CSD18563Q5A
您好!
我在项目中使用的是 DRV8320SR TVT 电机驱动器。 由于我以前在 BOOSTXL-DRV8320S 开发板中使用过该驱动器、因此我选择了该电机驱动器、但我遇到了问题。
当我转速达到高转速时、我的卡会自动复位、同时控制电机。 与 BOOSTXL-DRV8320S 开发板的唯一区别是我迄今为止在此项目中使用的 MOSFET、我使用了两个不同的 MOSFET、分别是"CSD18563Q5A"和"SIRA12BP-T1-GE3"。 我通过 SPI 发送到 DRV 以驱动这些 MOSFET 的设置为"DRIVER_CONTINL_ADDR = 0x3D0、GATE _DRIVE_HS 0x344、DATA_DRIVE_LS = 0x744、OCP_CONTROL = 0x059"。我之前已通过 BOOSTXL-DRV8320S 开发板删除了这些设置。 由于我现在使用的 MOSFET 中的栅极至漏极电荷时间接近此值、因此我没有更改这些设置。
我不知道问题的确切来源。 我使用的插卡的电路图如下、您能看到是否有错误吗?



如果我总结一下我的问题、在驱动电机时、卡会在使用高 PWM 进行升降期间自行复位。 当我通过斜坡提起它时、它会在一段时间内复位一次、但并不经常复位。我在 BOOSTXL-DRV8320S 开发板上没有遇到这样的问题。
阿里