Other Parts Discussed in Thread: DRV8424
主题中讨论的其他器件:DRV8424
尊敬的团队:
如果客户增加工作频率、电流将成为一个三角波、如下图所示
这是正常的吗? 原因是什么?




步进频率为500K。 如果使用1/256微步进、最高控制只能达到1.95pps
我们可以将其增加到1M 或1.5M 吗? 我们是否有另一种解决方案可以达到更高 的步进频率 ?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: DRV8424
尊敬的团队:
如果客户增加工作频率、电流将成为一个三角波、如下图所示
这是正常的吗? 原因是什么?




步进频率为500K。 如果使用1/256微步进、最高控制只能达到1.95pps
我们可以将其增加到1M 或1.5M 吗? 我们是否有另一种解决方案可以达到更高 的步进频率 ?

Jimmy、
在 相同条件下、TMC2100具有不同的电流波形。
如果输出电流未达到调节点、则高侧 FET 应完全导通以驱动电流上升。 我之前已经检查过 DRV8424。 它可以完全打开以驱动电流上升。 在这种情况下、我们需要检查 OUTx 波形、以确保当电流无法达到调节点时 TMC2100和 DRV8424的输出与输入电压相同。
如果 TMC2100可以达到调节点;DRV8424无法达到;但 DRV8424的高侧 FET 完全导通、我可以说 DRV8424的输入电压低于 TMC2100;或 DRV8424的速度高于 TMC2100;或者测试期间电机电感不同。 这是基本物理定律 Vin-Vbemf= L* di/dt
2、步进频率为500K、采用1/256微步进、约为1.95千个全步进 pps。 它是1.95pps 的一千次。 我是否错过了什么?
3、对于步进频率、500K 相当高、因为在该速度下(1.95k 全步进 pps)、反电动势电压将高于该速度下的输入电压。 例如、如果电机具有1.8度/全步长和1.95k 全步长 pps、则电机每 秒将旋转约9.7周。
此致、
王丽