This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8889-Q1:将 drv8889q1应用于步进电机驱动时、是否提供以下3种功能?

Guru**** 1127450 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8889-Q1, DRV8904-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1023802/drv8889-q1-whether-the-following-3-functions-are-available-when-drv8889q1-is-applied-to-stepper-motor-driving

器件型号:DRV8889-Q1
主题中讨论的其他器件: DRV8904-Q1

大家好、团队成员

1.无论是否发生失速、都可以读取步进电机的反电动势。

2.在全步进或半步进驱动条件下可使用恒压驱动模式。

3、在微步进条件下可使用恒定电流驱动模式、恒定电流可根据需要进行调节。

我需要检查24步进电机、不知道 DRV8889Q1是否可以满足这些要求、如果 DRV8889q1无法满足这些要求、TI 的哪个 IC 可以满足这些要求?  

此致、

Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leo、

    可通过 TRQ_DAC 调节恒定电流电平。 (第25页)。  

    DRV8889-Q1中用于失速检测等的反电动势信息 无法在外部读取表单。

    DRV8889-Q1输出始终为 PWM、而不是恒定电压。 因此、输出显示0V 或 VM 脉冲驱动。 接通/关断时间经过调整、以满足目标电流电平(ITRIP)要求。 有关电流波形示例、请参阅数据表第24页的图7-8。 基本上、PWM 在 tDRIVE 期间打开。

    3.是的。

    DRV8889-Q1支持24个以上的步骤(2、4、8、16、32、64、128、256:请参阅第16页表7-2)。 但是、如果客户恰好需要24个步骤、则可以选择使用 MCU DAC 控制 VREF。(请参阅第18页图7-3)。 没有 TI 器件支持24步。

    我想16步或32步对于客户来说可能是可以的。

    此致

    Shinya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答、Shinya。

    此外,您还提到了“开/关时间已调整以满足目标电流水平”,我想知道它是否可以将 PWM 输出的开/关时间(或占空比)设置为一个恒定值, 并锁定它、而不是更改 PWM 的占空比以自动满足目标电流。   我的意思是、PWM 输出的等效直流电压可以是恒定的、固定的、而不是将电流调整为一个固定值。

    或者、直接将目标电流电平设置为100%可能是实现我的等效电流电压输出目标的可行方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leo、

    根据您的反馈和您想要驱动的器件、DRV8889-Q1不会以这样的方式工作。 它现在可以通过忽略电机电流来使用固定的 PWM 占空比。 如果占空比设置为100%、则输出将使 VM 电压保持100%。 我认为这对您不起作用。

    我建议检查 DRV89xx-Q1 (例如 DRV8904-Q1)。 该器件可通过 SPI 设置目标固定 PWM 占空比(255步分辨率)。 表40数据表第86页)。 因此、您可以提供目标占空比%。 它不是直流电压、但可以控制等效电压电平。

    但是、需要通过 SPI 不断更新目标 PWM 占空比以旋转步进电机。

    此致

    Shinya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinya、

    您是说、如果占空比为100%设置、则输出电压可能始终与 VREF 相同? (或 VM 表示一些其他常量值?)。   如果是、DRV8889Q1将正常。  我确实需要将输出电压设置为100%、而忽略电机电流、这正是我真正想要的。

    但重点 是 MOSFET 能否长时间承受满电流和100%电平 VM 电压? (可能几秒钟)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Leo、

    该器件将始终尝试根据阶跃输入调节电流。  无法"忽略"电机电流并绕过该环路。   

    此致、

    Ryan