This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8220EVM:有关 DRV8220EVM 的问题

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8220, DRV8220EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1024280/drv8220evm-questions-about-drv8220evm

器件型号:DRV8220EVM
主题中讨论的其他器件:DRV8220

尊敬的团队:

如果客户增加工作频率、电流将成为一个三角波、如下图所示

这是正常的吗? 原因是什么?

步进频率为500K。  如果使用1/256微步进、最高控制只能达到1.95pps

我们可以将其增加到1M 或1.5M 吗? 我们是否有另一种解决方案可以达到更高 的步进频率 ?  

非常感谢、

Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jimmy、

    我对 DRV8220EVM 感到困惑。  您可以再次检查器件型号吗?  DRV8220没有步进/方向接口。

    电流为三角形的原因是电机产生的反电动势与施加的电流相反。  由于 BEMF、该器件无法将电流调节为正弦电流。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    抱歉、我的拼写错误。

    DRV8424EVB、谢谢!

    BR、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jimmy、

    没有问题。  现在更有意义了。  我对该问题的解释是否对您很清楚?

    此致、

    Ryan