This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMD18200:lmd18200

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: LMD18200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1024413/lmd18200-lmd18200

器件型号:LMD18200

你好

我使用 FPGA 在 LMD18200上进行控制、DRV 的 VIH (min)为2V、该部件在从 FPGA 到 DRV 的 VIH=2.5V 时工作正常?

FPGA 和 DRV 之间的距离为~5000MIL。

ROI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ROI、

     引脚3、4、5、8和9的最大电压为12V。 因此、该器件在 VIH=2.5V 来自 FPGA 的情况下可以正常工作。

    此致、

    王丽