This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8424:是否可以使用 GUI 创建序列?

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8424EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1039960/drv8424-is-it-possible-to-create-a-sequence-using-gui

器件型号:DRV8424

大家好、

我的客户正在评估 DRV8424EVM。  是否可以使用 GUI 创建复杂序列(从 xxpps 的正向旋转开始、然后在 ypps 的反向旋转开始、停止几秒钟、然后重复)?

此致、

山口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    山口-圣

    很抱歉、DRV8424EVM GUI 是由一家合同公司开发的。 我们没有用于创建复杂序列的源代码。

    此致、

    王丽