This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8704:DRV8704-FAULT

Guru**** 722220 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8704
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1034204/drv8704-drv8704-fault

器件型号:DRV8704

您好!

 我们将 DRV8704驱动器 IC 用于直流传动器控制  

传动器规格- 32V、3A、带负载条件、1A 无负载条件

MOSFET -SQJB00EP-T1_GE3

2通道、60V、30A、Rdson、10.5m Ω、栅极电荷 Qg-35nc、Vgsth-2.5V

当我连接 LED 时,驱动器和 MOSFET 工作正常,当我连接执行器时,它将显示故障,我们使用的是全电流正向和反向模式,我们不使用 PWM 和 SPI。

如何解决此问题???

我注意到执行器打开时有一件事、正向和反向 LED 都在闪烁、然后进入故障状态。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    潘迪扬

    您是否有任何 IC 输入和输出的示波器捕获?  nFAULT 是否为低电平?  您能否发布原理图?

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../drv8704.pdfHere我已随附原理图、敬请查看。
    我们可以在该驱动器中使用32V 传动器吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们正在调查、并将在几天内回复

    此致、

    Shinya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    潘迪扬

    原理图看起来不错、但当您看到您不使用 SPI 时、我有点困惑。  您必须启用电机。  它是第一个寄存器中的第一个位。   

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们只遵循下表、仅限 SPI 选项、我们不使用 SPI 通信  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    潘迪扬

    通过 SPI 写入第一个寄存器中的第一个位、驱动器将不会启用。  请查看数据表。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan、

    正如您提到的、第一个寄存器的第一个位、即 CTRL 寄存器、已默认设置、如附件所示、其他可能是驱动器持续故障检测的问题、提前感谢。

    此致、

    潘迪扬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    潘迪扬

    这是我的错误!  我查看了一些旧文档。   

    如果没有一些示波器捕获或无法使用 SPI 总线读回状态、这将无法进行调试。  由于 nFAULT 看起来会变为低电平、因此会发生某种故障。  发生这种情况的原因有很多。

    是否可以订购 EVM?  您可以通过 SPI 信号从 EVM 连接到电路板、并在发生故障时使用我们的 GUI 读取状态寄存器。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的关注和指导、Ryan、仍然可以为 DRV8704驱动程序使用 CCS 编译器进行 SPI 通信提供一些示例代码、因为我不熟悉 TI 控制器、因此对我非常有帮助。提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    潘迪扬

    请在此处查看示例代码:

    https://www.ti.com/tool/BOOST-DRV8711

    它将位于"支持软件"部分下。  可以重复使用 SPI 部分。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Ryan 提供的必要帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan、

    我已经附加了 FET (SQJB00EP-T1_GE3)的栅极和源极脉冲示波器捕获的图像、您能不能查看并向我们提出建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    潘迪扬

    如果您可以指向您的原理图并标注图、以显示您在原理图上捕获这些示波器捕获的位置、那将非常有用。  此外、您之前说过您不使用 PWM。  那么、输入固定为什么?  告诉我输入条件会很有帮助。  尽可能多地提供信息会很有帮助。  有负载吗?   

    此致、

    Ryan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们根据以下附件进行测量、检查是否使用了 PWM、启用睡眠引脚以及切换 AIN1和 AIN2电机 规格- 30V BDC 电机、无负载条件1A、负载最大值为4A、

    如果我连接 LED 30V、300mA、则栅极和 AOUT 中没有干扰、但如果我连接执行器(30V BDC 电机)、我们将面临 此问题、如何解决此问题??   

    等待您的快速响应。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    潘迪扬

    我们可能会找到某处。  器件可能正在进行电流调节。  请参阅第8.2.2.3节和图19和20。   

    如果您使用给定的公式和扭矩寄存器和 ISGAIN 寄存器的默认值计算电流调节、我得到2.75A。   

    要禁用电流调节、请尝试完全短接感应电阻器。  只需将低侧电源直接连接到 GND 即可。   

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan、

    我们尝试通过 SPI 配置扭矩和 ISGAIN 寄存器、但观察到相同的结果、因此我们在 MOSFET 中添加了大容量电容器(100uf、63V)、因此可以消除初始峰值电流并解决问题。感谢 Ryan 提供的必要帮助。

    此致、

    潘迪扬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    潘迪扬

    太棒了!  我之前在原理图上看到的是100uF。  是否只是未安装?  或者、您是否必须添加额外的100uF?

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan、

      是的、我们将添加另一个100uF 电解电容器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    潘迪扬

    感谢您的确认。

    此致、

    Ryan