您好!
我们将 DRV8704驱动器 IC 用于直流传动器控制
传动器规格- 32V、3A、带负载条件、1A 无负载条件
MOSFET -SQJB00EP-T1_GE3
2通道、60V、30A、Rdson、10.5m Ω、栅极电荷 Qg-35nc、Vgsth-2.5V
当我连接 LED 时,驱动器和 MOSFET 工作正常,当我连接执行器时,它将显示故障,我们使用的是全电流正向和反向模式,我们不使用 PWM 和 SPI。
如何解决此问题???
我注意到执行器打开时有一件事、正向和反向 LED 都在闪烁、然后进入故障状态。
谢谢你