请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8711 先生,您好:
请参阅随附的文件。
请帮助我们检查原理图吗?
如有任何建议、敬请告知。
期待您的反馈。
非常感谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Statham、
AISENN 和 BISENN 走线应连接到电流感应电阻器的底部。 我不知道 RB63和 RB79的用途、XISENN 和 XISENP 走线应该是对称的、并且作为差分对布线(如果有用于滤波器的电阻器、它们应该被用于这两个)。
请谨慎使用 DRV8711的分离接地。 如果出于某种原因需要拼接接地、我还会使用实心接地来制作 PCB 版本并比较其性能。
此致、
Grzegorz