This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8908-Q1:DRV8904/08/12电机驱动器类型问题

Guru**** 1270570 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1037641/drv8908-q1-drv8904-08-12-motor-driver-type-problem

器件型号:DRV8908-Q1

大家好、

  我们的客户希望使用整体 DRV89XX 系列(8904/8908/8912)同时驱动不同类型的电机:步进电机、有刷直流电机和延迟电机。

只需将一个 DRV89XX 的不同输出通道用于不同电机即可。 这是适用的设计吗? 谢谢。

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    虹膜、

    驱动不同的有刷电机、螺线管可用于 DRV89xx 系列。  步进电机可在全步进模式下完成、因为器件上没有集成电流调节。  我建议将 DRV8889或 DRV8899用于汽车应用中的步进驱动器。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

      只需进行确认,就可以使用单个 DRV89XX 不同的输出来驱动 SPI 的不同负载?  

       另一个问题。 DRV89XX 是否只能在全步进模式下驱动步进电机?  半步进模式等不可用、因此 您建议将 DRV8889用于步进电机?

      非常感谢。

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    虹膜、

    是的、SPI 用于控制不同的输出。   

    正确、建议将 DRV8889用于步进电机、以便通过 STEP/DIR 接口轻松控制。

    此致、

    Ryan