This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV10964:6槽4极电机应用

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV10964

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1036909/drv10964-application-to-6-slot-4-pole-motor

器件型号:DRV10964

大家好、

DRV10964是否可以应用于6槽4极电机?

有任何参考设计或建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    感谢您在 MD 论坛上发帖。 如果6槽电机仍然是三相电机、则应该可以这样做。 通常、如果是6槽三相电机、则相位与两个串联线圈重复。 需要检查的一点是电机的电流额定值、以确保它们符合器件规格。 极对的数量不会产生很大的差异、除非进行一次完全机械旋转所需的电周期、机械速度计算甚至是 BEMF 常数。

    以下 常见问题解答、您可以将其作为 DRV10x 电机驱动器的快速选择指南来查看、其中包含一些您在选择电机时可以查看的规格。 如果您想发送您的电机规格供我们查看、我们也可以为您提供帮助。 希望这对您有所帮助!

    最棒的

    Isaac