主题中讨论的其他部件:DRV2604、 DRV2603
您好!
我们得到了 DRV2604和 DRV2605的样本、并使用显微镜检查输出频率、IC 的输出波形为低电平。 它不是正弦波、对吗?
振动强度不符合我们的预期。 我们还注意到、当我们使用 DRV2603时、电流消耗低于上一个电流消耗。
现在、我们使用70% PWM (我们的软件设置实时回放输入(地址0x02、其十进制值为88)。
即使我们尝试设置100% PWM、驱动强度仍然不像我们预期的那样好。
IC 中可以设置许多寄存器、现在我们已经进行了设置
n_ERM_LRA = 1
LOOP_GAIN = 1 Medium (默认值)
BEMF_GAIN =2、20x (默认值)
是否有任何寄存器设置对驱动功率具有更大的影响? 您能对此提供更好的建议吗?