This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8833:DRV8833:使用 VINT

Guru**** 1761415 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1037195/drv8833-drv8833-using-vint

器件型号:DRV8833

我需要将其中一个 IN 输入驱动为高电平 、但在将其连接到 VM 电源时、我可能会超过7伏输入最大限制。 我可以将其连接到 VINT 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Randy、

    我没有找到 VINT 电流能力规格。 但是、我认为可以 通过将其中一个 IN 输入连接到 VINT 来将其驱动为高电平。

    此致、

    王丽