This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2625:UC2625

Guru**** 2580135 points
Other Parts Discussed in Thread: UC2625, DRV8320, DRV8323

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1034660/uc2625-uc2625

器件型号:UC2625
主题中讨论的其他器件: DRV8320DRV8323

您好!

我目前正在尝试了解芯片内误差放大器和 PWM 比较器的问题。 当芯片变热时、我们的速度将偏离我们的命令。 我想、在温度下、其中一个或两个放大器上可能存在一些失调电压或电流、这些电流将我们的 EA_OUT 信号超出规格。

我们一直在想知道该芯片的设计是否使 EA_OUT 和 PWM 斜坡在温度下以相同的速率漂移。 如果是这种情况、我们使用其他电路创建更大的 PWM 信号可能意味着它们以不同的速率漂移。

如有任何信息、我们将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ian、

    感谢您将信息发布到 MD 论坛。 您是否能够在器件过热时探测 EA_OUT 以检查其是否超出规格? 当系统发热时、速度与最初设置的速度有多大差异?

    它们可能会以相同的速率漂移、但目前我没有太多关于这方面的信息。 如果您考虑创建更大的 PWM 信号、那么可能值得检查这是否会产生与您当前设置类似的结果。 如果整个系统变热而不仅仅是 UC2625、它可能会降低外部无源组件的某些性能、还会导致您看到的速度发生变化。 您是否注意到系统的其余部分是否变热?

    此外、如果这是一个新系统、我建议使用较新的器件、UC2625是一款较旧的器件、使用新系统时可能会包含更适合您系统的功能。

    期待您的回应!

    最棒的

    Isaac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我能够探测 EA IN +、该输入+被缓冲到 EA_OUT 中、该信号在高温(400mV 冷)时降至150mV 左右、速度从大约1100rpm 变为1400RPM。

    我们的整个系统确实会变得非常温暖、85°C 的环境温度以及单元内的所有内部上升温度。

    您是否了解误差放大器和比较器的任何直流特性? 可能是当它们变热时会消耗一些电流并增加失调电压、这会使斜坡从 EA_OUT 中消失?

    有没有关于更好芯片的想法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ian、

    感谢您提供的信息、我将在明天查看这方面的信息、看看情况是否如此。

    您能否为您的应用提供几个规格、以便我提出一些建议?

    电压、电流、有传感器/无传感器控制、控制方法(梯形、正弦、 FOC)、集成 FET、所需的 PWM 信号数量。 这将有助于我开始提出建议。

    最棒的

    Isaac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然可以

    我们运行的是28V、10A、200W 电机、有传感器、梯形、 6个分立式 FET 低侧获得 PWM 信号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ian、

    不确定28V 是否为您的系统考虑了电压裕度、但根据我建议查看 DRV8320和 DRV8323的信息、两者之间的主要区别在于 DRV8323具有三个内置电流感应放大器。 它们还具有 DRV832xR、这表示存在内置降压稳压器。

    如果您在这里有任何问题、请告诉我。

    最棒的

    Isaac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ian、

    我忘了说、我仍在研究比较器随温度的漂移、我需要咨询团队、因为该器件较旧、所以我感谢大家的耐心。 谢谢!

    最棒的

    Isaac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ian、

    这只是调试的一些问题、如果您能提供一份非常有用的原理图副本、也是如此。

    1. 为了确认一些事项、
      1. 是否可以在同一帧上提供 H1、H2、H3和 TACHOUT 的示波器捕获、以确认 TACHOUT 是否正在解码霍尔信号并生成正确的 PWM 波形输出?
      2. 在测试运行期间、器件是否保持稳定温度、或者在运行时是否发生了显著变化?
        1. 器件 性能可能随温度漂移。
      3. 引脚#27 (E/A OUT)上的波形是什么?  
        1. 我们希望了解我们是否可以将问题定位到 IC 的特定功能块
    2. 其他调试
      1. 仅当前使用的速度设置(引脚1电压)仍然存在此问题吗?
        1. 您是否尝试过其他一些速度设置、以查看例如、1V、1.5V、2V 时问题是否仍然存在?
      2. 您是否在多个装置上看到过这种情况、或者速度变化仅在一个装置上出现?  

    最棒的

    Isaac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Isaac、

    我不在可以跳回实验的位置、因为这些东西正在用于另一个测试。

    但是、我可以回答其中的一些问题。 这个问题肯定与热性能有关、如果我们在室温下命令1100rpm、这是很好的、但是如果我们将控制器加热、它将漂移至1400RPM、然后烧断芯片、并将其拉回到1100rpm

    它确实在我们拥有的所有开发单元中持续存在。

    在2000RPM 时、似乎没有问题、但如果我们开始要求较低的速度、那么加热电机速度将偏离指令速度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ian、

    感谢您提供这些信息、您是否介意发送原理图的片段以便我们可以查看(+)中的 E/A 连接到了何处?

    最棒的

    Isaac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们必须作出决定并找到解决办法。 感谢 Isaac 的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ian、

    很高兴您能够找到解决方法。 如果您不介意分享一些详细信息、以防有人遇到此问题、我们将不胜感激!

    最棒的

    Isaac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为 PWM 比较器输入之间存在阻抗不匹配、降低了 PWM 输入引脚阻抗、并开始正常工作。 这是黑暗中的随机脉冲、但似乎有一些直流特性(Vos、IOS、Ibias)、阻抗不匹配可能会加剧其中的一些值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很棒,这应该对遇到这个问题的人有所帮助,谢谢 Ian!

    最棒的

    Isaac