This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8825:检测步进损耗

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8825, DRV8434A, DRV8434S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1158661/drv8825-detect-the-step-loss

器件型号:DRV8825
主题中讨论的其他器件: DRV8434ADRV8434S

大家好、  

你好。 我代表客户发布此查询。

请参阅下面的查询。

"我想将 drv8825集成到我们的 Horiba 科学硬件中。

但我们应该将它与旧驱动器进行比较、我们的旧驱动器是纳米技术的 SMC11。
您能告诉我我们如何在 drv8825中检测步进损耗吗?"

感谢您的帮助。

此致、  

Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marvin、

    遗憾的是、DRV8825是一款开环步进驱动器、无法检测步进损耗。

    我们确实有一些较新的器件、例如 DRV8434S 和 DRV8434A、它们具有失速检测功能。  如果步进损耗是由失速情况引起的、这些器件可以报告失速。

    此致、

    Ryan