This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM48580EVM:无音频输出。 Vbst 仅显示5V 电压

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: LM48580

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1158706/lm48580evm-no-audio-output-only-5v-appears-at-vbst

器件型号:LM48580EVM
主题中讨论的其他器件:LM48580

我已将 LM48580板连接到 VDD 处的5V 电源和线路级音频源。 在 Vbst 触点、我只能看到5V、但我认为应该 期望~20V。 这是对我的部分理解不正确、还是电路板可能有问题。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    数据表提到了升压器件在 H 类模式下工作、这意味着它应该根据输入信号振幅进行动态调整。 您是否使用不同的输入信号电平进行了测试?

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师