This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8316ZTEVM:HPC 将数字霍尔信号拉至 GND

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1137171/mct8316ztevm-hpc-pulls-digital-hall-signal-to-gnd

器件型号:MCT8316ZTEVM

我正在使用 EVM 评估 MCT8316ZT、但无法正确控制电机。 当将 HPx 连接器用于数字霍尔信号时、无论电机位置和电机的哪个霍尔相位连接、HPC 线始终为0V。 HPA 和 HPB 工作正常。 我不测量 J10 (对应于 HPC)上的任何电压、而 J8和 J8测量的电压约为3.3V。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    修复方法似乎是使用外部上拉电阻、而不是使用跳线 J10来实现 HPC。 这是否是 EVM 的制造故障?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Daan、  

    我们的一些团队成员目前正在进行客户商务旅行、因此可能会延迟回复。

    我已将此主题分配给一名团队成员、我们将尽早跟进您的问题。 谢谢   

    此致、  
    Andrew  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daan、

    对延迟答复表示歉意。 连接 J10会通过 R38将 HPC 拉至 AVDD。 您能否检查您的电路板中是否已组装 R38? 由于我们已经有了上拉电阻、我不确定添加外部上拉电阻是如何解决该问题的。

    此致、

    Vishnu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    R38组装在电路板上、但 PCB 上可能存在故障连接。 我找到的解决方案绕过 J10/R38、而是使用外部上拉电阻器。 请注意、这仅适用于 HPC、J8和 J9似乎可以正常工作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daan、

    很高兴您找到了权变措施。 我不认为这可能是错误的路由、因为如果连接路由不准确、Altium 工具会标记错误。

    此致、

    Vishnu