请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:DRV8231A我正在尝试为我的项目找到合适的电机驱动器:
两个相等的电机、有刷、24V、0.5A 运行、2-3A 启动、每次仅运行一个。
“软启动”,因此电动机的电流消耗不超过1A。
ESP32的开/关控制。
电流反馈到 ADC、以查看电机是否拉重了。
故障反馈。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Egil、
DRV8231A 将是最佳解决方案。 此驱动器是一款单 BDC 电机驱动器、具有集成的 H 桥和电流感应功能、用于限制电机启动期间的电流。 在本例中、您将需要两个电机驱动器、每个电机一个。 DRV8231A 具有专用引脚(IPROPI)、可提供与电机电流成比例的电压。 IPROPI 引脚可直接连接到 ADC 以监控电机电流。
此致、
Pablo Armet