主题中讨论的其他器件: MCF8316A
大家好、我在使用 MCF8316AEVM 旋转特定定制电机时遇到了问题。
为了给您一个小背景、我 之前按照软件中的指导调整、能够旋转几个其他电机(强大的无人机电机、如 MK3638)。 我遇到了几个问题、这些电机在某个速度下阻塞、或者甚至无法启动、但通过调整加速系数和电流限制来解决。
现在、我有另一个具有以下参数的定制电机(由制造商提供):
极对数:10.
最大应用速度:5880RPM
标称电流:30A
标称直流电压:14V
RS:40.4 mΩ
μH:60.2 μ H
B-EMF 常数:2.38V/KRPM
这是一个非常差的电机、但我只打算在没有负载的情况下使用它。 我能够使用简单的无人机 ESC 旋转它、3000RPM 时的电流消耗为~1A。
现在、当我在恢复默认值后尝试启动 MPET 时、电机以~2.5Hz 的频率连续点击。 算法状态在 MPET_x 状态之间切换、有时显示 MPET_FAIL。 但是不会报告故障。停止点击的唯一方法是启用和禁用 MPET 启动命令[MPET_CMD]。
我尝试手动输入电机参数并发出非零速度命令、在本例中、我得到过流保护踢脚、算法停留在 MPET_KE_Measure 中。 从这一点开始、我无法清除 故障、唯一恢复的方法是对电路板进行下电上电。
我想我遇到了问题、因为电机的电阻非常低。 我看到该电机功能相当强大、额定电流为30A (远远超出 MCF8316A 的功能)、但同样、我计划在没有任何负载的情况下使用该电机。
谢谢你。