This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8313:电源发生器

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8313

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1159053/drv8313-power-generator

器件型号:DRV8313

大家好、

DRV8313PWPR 具有制动功能、可降低电机速度。  我们的客户想知道他们是否 可以将其与三相无刷直流电机配合使用来生成电源。  他们将使用它为 锂聚合物电池充电以进行能量存储。 这是可行的吗?

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、  

    对于 BLDC 电机系统、我认为实现再生制动(使用电机为电池充电)的简单方法是将半桥输出(所有 HS+LS FET 关闭)设置为高阻态、并让非活动 MOSFET 的体二极管 处理电流再循环。

    为了更详细地再生(以减少/最大限度地减少体二极管损耗)、可能需要在其他地方对此进行进一步研究。

    我个人不太熟悉确切的控制算法、但我相信实现方案会有一个更复杂的 MOSFET 运行开关方案、具体取决于动态电机相电压和电流

    此致、  
    Andrew