This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8837C:该产品是否适用于2类医疗设备?

Guru**** 670830 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8837C
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/979133/drv8837c-is-the-product-suitable-for-class-2-medical-devices

器件型号:DRV8837C

你(们)好。

我有兴趣了解该组件是否可用于2类医疗设备。

此外、如果可能、还应考虑工作相对湿度(RH)和工作压力。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    米歇尔

    我不认为 DRV8837C 已经针对医疗应用进行了任何特殊的资质认证测试。   2级医疗设备需要执行哪些资质认证工作?

    让我检查 一下我的同事、看看他们以前是否使用过医疗设备。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    米歇尔

    我刚才收到了同事的评论:

    不知道任何特殊资格。 IEC60601-1通常涵盖医疗设备要求。

    因此、DRV8837C 可用于2类医疗应用。

    在 产品文件夹资质审核页面中、您可以查看以下报告: