This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8305:DRV8305

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8312, DRV8313, DRV8316

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/979023/drv8305-drv8305

器件型号:DRV8305
主题中讨论的其他器件:DRV8312DRV8313DRV8316

尊敬的先生:

我正在寻找3通道半桥驱动器
26V、5.5A
MP6536DU-LF-P

请建议使用具有相似引脚配置和规格的替代器件。
注意:最好采用手工焊接封装

此致
Murthy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murthy、

    通常、我们看到 DRV8313工作良好、因为它采用 HTSSOP 或 QFN 封装。 DRV8312也是一个电流更高的选项。

    请查看处于"高级产品启动"状态的 DRV8316。 此产品具有类似的电压范围和高电流能力。

    谢谢、

    Matt