主题中讨论的其他器件: DRV8837
我正在使用 SAMD21,Adafruit 羽毛 M0烧成引导加载程序,通过 DRV8838控制直流电机的方向,并使用代码来使电机前进:
我已使用电压表进行检查、UC 引脚上的3.3V 短接至 ENABLE & NSLEEP 引脚、UC 引脚上的0V 短接至 DRV8838的 pH 引脚、 我还验证了 DRV8838在其 VM 和 VCC 引脚上获得3.3V 电压、使能和休眠引脚处于3.3V 电压、pH 引脚处于0V 电压、但电机仍不会反向旋转。 已尝试更换 DRV8838、但即使更换了两个新的卷带 IC、同一问题仍然存在。 电机仅正向旋转。