This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-DRV8320RS:BOOSTXL-DRV8320RS 搭配使用什么电机?

Guru**** 1764025 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-DRV8320RS, LAUNCHXL-F280049C
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/974120/boostxl-drv8320rs-what-motor-to-go-with-boostxl-drv8320rs

器件型号:BOOSTXL-DRV8320RS
主题中讨论的其他器件: LAUNCHXL-F280049C

EVM  BOOSTXL-DRV8320RS 是否包含电机? 如果不是、您可以推荐一个?

谢谢、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ming、您好!

    BOOSTXL-DRV8320RS 不附带电机。

    BOOSTXL-DRV8320RS 额定值:6-54V、15A RMS。 我们建议使用额定功率小于300W 的24V BLDC 电机。

    示例:

    请记住、您需要使用此套件的 LAUNCHXL-F280049C。

    谢谢、

    Matt