This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8313:DRV8313输出电流能力

Guru**** 1396440 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8313
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/973165/drv8313-drv8313-output-current-capabilities

器件型号:DRV8313

您好!

在数据表中,功能显示电流驱动能力为2.5A 峰值。

在方框图中、它是3.5A。

我有点困惑、您能否确认 DRV8313的电流驱动能力。

谢谢、

阿里夫  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arif、

    很抱歉造成混淆。 此数据表中有一些峰值电流能力不一致之处。

    对于任何电机驱动器、您都可以通过查看过流保护规格来确认实际峰值电流能力。 在 DRV8313数据表中、您可以在电气特性的保护电路部分(复制如下)找到该特性。

    最小过流保护跳闸电平为3A、这对于您可以找到的任何器件都是最坏的情况。 您还可以看到、平均器件的过流跳闸电平为5A、这表示平均器件可能会支持更高的峰值电流。

    如需更多信息、请参阅 TI 高精度实验室-电机驱动器:峰值电流与 RMS 电流

    谢谢、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Matt、

    还可以确认、当向 INX 引脚施加 PWM 信号时、只有该通道的高侧 FET 将导通和关断、而低侧 FET 仅在 INX 引脚持续处于低电平时导通。

    提前感谢、

    阿里夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arif:

    只要 ENx 为高电平且 INx 为低电平、低侧 MOSFET 将导通(请参阅下表)

    如果您向 INx 施加 PWM 信号(ENx 为高电平)、输出将从高侧导通切换至低侧导通。

    如果您只想通过打开和关闭高侧 MOSFET 来实现 PWM、请在 INx 保持高电平时向 ENx 引脚施加 PWM 信号。

    谢谢、

    Matt