This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8353:无刷电机工作不正常

Guru**** 1127450 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00774
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/973125/drv8353-the-brushless-motor-is-not-working-properly

器件型号:DRV8353
主题中讨论的其他器件:TIDA-00774

大家好、

客户使用 DRV8353S 驱动具有霍尔效应的三相无刷电机。

1 、目前有2块芯片烧坏了,两块芯片都在芯片的下桥短路,GLX 和 SPx 短路。  正常情况下为147K、短路后约为5欧姆。  芯片很热、电流很大。

无 刷电机可以旋转、但低速时的电流非常大、约为1A。  无刷电机在高速下很小、大约为0.5A。  当速度较低时、当电机的三个相位被移除时、获得大约1A 的电流。

客户想知道如何解决此问题?

谢谢、

安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Annie、

    我们能否查看客户原理图(DRV83353S 和 MOSFET)以及器件 SPI 设置?

    我们看到的最常见问题是客户将 IDRIVE 设置得太高- [FAQ]选择最佳 IDRIVE 设置及其重要性

    另一种可能是由于布局而导致 GLX 和 SPx 上出现电压尖峰。 请使用示波器进行测量、以查看这些引脚在任何时候是否超出器件的绝对最大额定值。

    谢谢、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    上拉驱动电流300mA、下拉驱动电流300mA (软件设置)。  

    谢谢、

    安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Annie、

    我可以看到客户正在实施并联 MOSFET、但他们没有在 MOSFET 栅极之间添加电阻器。 当您具有并联的 MSOFET 时、栅极的输入电容永远不会完全匹配、我们已经看到这会在开启 MOSFET 时导致大量振铃。

    TIDA-00774提供了一个实现方法示例-我们建议在每个栅极串联3.3至10欧姆之间、以抑制未匹配电容的振荡。

    我们还建议在高侧漏极和低侧源极之间添加旁路电容器。 这有助于减轻低侧 MOSFET 源极或感应电阻器上的任何振铃。 通常、这些电容器应在0.1至1uF 的范围内。 如果您观察到相位明显振铃(SHX)、则可以在每个 MOSFET 上实施缓冲器-有关缓冲器设计、请参阅以下技术文章: 链接

    谢谢、

    Matt