尊敬的先生/女士
我使用 DRV8870的芯片,像图中一样连接我的电机,但它不能工作(不要运行,只是有一点噪音)
电机编号 RS-380ph
电源,7.5V 2A
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的先生/女士
我使用 DRV8870的芯片,像图中一样连接我的电机,但它不能工作(不要运行,只是有一点噪音)
电机编号 RS-380ph
电源,7.5V 2A
尊敬的 Angus:
OUT1和 OUT2看起来都是7.5V、这说明了电机不旋转的原因。 我建议仔细查看您的 PCB 布局、以确保 OUT1和 OUT2迹线不会短路。 此外、如果有更多 DRV8870 IC 可用、请使用新的电路板替换板上的 IC。 然后重试上述实验(首先不使用电机)、查看 OUT1和 OUT2电压是否发生变化。 如果是、则很可能意味着原始 IC 已损坏或无法正常工作。