This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8870:电机无法工作

Guru**** 1203880 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8870, DRV8870EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/969268/drv8870-motor-can-not-workable

器件型号:DRV8870

尊敬的先生/女士  

我使用 DRV8870的芯片,像图中一样连接我的电机,但它不能工作(不要运行,只是有一点噪音)

电机编号 RS-380ph

电源,7.5V 2A

请帮您检查一下、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Angus:

    您是否查看过电源电压(VM)? 如果电机尝试消耗的电流超过2A (电源限制)、则会导致电源电压下降、进而可能导致欠压锁定故障(UVLO)。 UVLO 故障将禁用输出、直到 VM 增加到工作限值。

    您是否使用自己的电路板设计或 DRV8870EVM?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Angus:

    您是否有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Pablo

    我使用电源、电机可以正常工作。

    这个电路仍然不工作、我将再次检查它。  感谢你的帮助

    BR、Angus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Angus:

    那么、电机的问题可以由电源解决吗? 您提到电路仍然不工作、因此我想确认您现在是否能够旋转电机。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Pablo

    请检查图片。 谢谢

    直接连接电源、这是电机可以正常工作的原因。

    但加上 drv8870是不可行的,fyi。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Angus:

    明白。 在这种情况下、我们知道电源和电机似乎正常工作。

    对于下一个测试、您能否断开电机与驱动器的连接并测量以下引脚的电压:

    • IN1、IN2
    • 参考电压
    • 虚拟机
    • OUT1、OUT2
    • 伊森
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Pablo

    图片、fyi。

    1) 1) OUT1和 OUT2连接到电压表的电压为7.5V

    2) 3个引脚连接到系统 GND (GND/IN2/Isen)

    3) Vref 和 IN1连接在一起大约为2.84V (7.5 X (10/10+15)=~ 2.84V),我使用2个电阻器将7.5V 电压分压)

    4) 4) VM 到 GND 为7.5V

    BR、Angus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Angus:

    OUT1和 OUT2看起来都是7.5V、这说明了电机不旋转的原因。 我建议仔细查看您的 PCB 布局、以确保 OUT1和 OUT2迹线不会短路。 此外、如果有更多 DRV8870 IC 可用、请使用新的电路板替换板上的 IC。 然后重试上述实验(首先不使用电机)、查看 OUT1和 OUT2电压是否发生变化。 如果是、则很可能意味着原始 IC 已损坏或无法正常工作。