This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8904-Q1:如果输出发生 OCP 事件、没有 OCP 的输出是否正常运行?

Guru**** 1127450 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8904-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/970070/drv8904-q1-are-outputs-without-ocp-in-normal-operation-in-the-case-an-output-is-in-ocp-event

器件型号:DRV8904-Q1

大家好、  

如果 CHX 处于 OCP 模式且该 CH 处于禁用状态、则其他 CHS 仍处于正常运行状态、我的理解是否正确?

我希望 DRV8904-Q1在只有一个通道处于 OCP 状态时不会禁用所有通道。  

此致、
Ochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ochi San、您好!

    是的、您的理解是正确的。  您可能已经在数据表 中看到了此部分:8.3.3.4过流保护(OCP)。  这仅涉及禁用关联的信道。

    此致、
    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:  

    非常感谢您的快速响应。

    此致、
    Ochi