This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/BOOSTXL-DRV8320S:与 MSP430FR2355配合使用的软件

Guru**** 2557800 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-DRV8320S, MSP-EXP430FR2355, MSP-EXP430F5529LP, BOOSTXL-DRV8323RS, BOOSTXL-DRV8320H, BOOSTXL-DRV8304H, DRV8320, MSP430FR2355, MSP430F5529, DRV8304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/967998/ccs-boostxl-drv8320s-software-to-work-with-msp430fr2355

器件型号:BOOSTXL-DRV8320S
主题中讨论的其他器件: MSP-EXP430FR2355MSP-EXP430F5529LPBOOSTXL-DRV8323RSBOOSTXL-DRV8323RHBOOSTXL-DRV8320HBOOSTXL-DRV8304HMSP430F5529MSP430FR2355DRV8304

工具/软件:Code Composer Studio

请参阅本文档的第2页:

SLAA967–2020年10月

在表的脚注中、在该页的最后一段、TI 表示有软件可用于以下组合:

BOOSTXL-DRV8320S
+
MSP-EXP430FR2355

我购买了这些模块、但找不到软件、

在哪里可以找到该软件以及它是否起作用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Iain 

    对这种混淆深表歉意、文本中应该会说: MSP-EXP430F5529LP 或 MSP-EXP430FR2355、因为每个 EVM (e BOOSTXL-DRV8304H、BOOSTXLDRV8320S、BOOSTXL-DRV8320H、BOOSTXL-DRV8323RS 和 BOOSTRH-DRV8323RS)仅与一个 LaunchPad 配对。

    因此 、BOOSTXL-DRV8320S 可与 MSP-EXP430F5529LP 搭配使用 、而不是与 MSP-EXP430FR2355搭配使用。 很抱歉给您带来不便、我已在内部通过反馈、以查看我们是否可以更改反馈。  

    最棒的

    Cole

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道'2355 EVM 目前不支持 DRV8320。 但您的响应表明目前支持某些组合。

    您能否告诉我'2355 EVM 支持哪些 DRV83xx?


    该页前面的注释指出:

    MSP430FR2355 MCU Launchpad 解决方案将于2020年10月发布、作为 MSP430F5529 Launchpad 的替代产品。

    因此、我不想知道文档何时会更改、而是想知道软件何时准备就绪('8320 +'2355)。 您能不能提供有关该日期的信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Iain 

    谢谢澄清,我理解这个问题。 请给我一些时间咨询团队、产品页面中的每个参考(和软件)仍然提到5529。 让我看看我们是否仍在滞后于更新案文,其余的案文已经到位。  

    最棒的

    Cole

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Iain 

    与团队讨论、旨在于2020年10月发布的软件版本和转换文档已移至2021年第1季度的常规日期。

    我可以提供一个"引导脚"  MSP-EXP430FR2355来驱动 BOOSTXL-DRV832XEVM、而不是 MSP-EXP430F5529LP 表  

    引脚编号

    BOOSTXL-DRV8320x 功能

    MSP430F5529功能

    MSP430FR2355功能

    说明

    J1

    1

    3.3V

    3.3V

    3.3V

    霍尔传感器的3.3V 电源

    J1

    2.

    无功能

    5V

    5V

    5V 电源

    J1

    3.

    VSENVM

    P6.5、ADC 通道–A5

    A5、P1.5

    感应 VCC 电源电压

    J1

    4.

    GND

    GND

    GND

    ADC - GND 连接

    J1

    5.

    无功能

    P3.4、I/O 引脚

    P1.6.

    软件调试引脚(可选)

    J1

    6.

    VSENA

    P6.0、ADC 通道–0

    A4、P1.4

    相位电压

    J1

    7.

    无功能

    P3.3、I/O 引脚

    P1.7

    软件调试引脚(可选)

    J1

    8.

    VSENB

    P6.1、ADC 通道–1.

    A11、P5.3

    检测 B 相电压

    J1

    9.

    使能

    P1.6、具有中断的 I/O 引脚

    P3.6.

    逻辑低电平进入低功耗睡眠模式

    J1

    10.

    VSENC

    P6.2、ADC 通道–2.

    A9、P5.1

    检测 C 相电压

    J1

    11.

    电位计

    P6.6、ADC 通道–A6

    A10、P5.2

    可选 POT、用于改变引脚上的电压0至3.3V

    J1

    12.

    无功能

    P6.3、ADC 通道–3.

    A8、P5.0

    感测 C 相电流(仅限 DRV8323Rx 器件)

    J1

    13.

    SCLK

    P3.2、UCBOCLK–SPI CLK

    SCLK、P4.5

    引脚 SPI CLK 的第二功能

    J1

    14.

    无功能

    P6.4、ADC 通道–4.

    P5.4 (无 ADC 功能)

    感应 B 相电流(仅 DRV8323x 和 DRV8304器件)、限制:FR2355不支持三相分流电流感应

    J1

    15.

    NFAULT

    P2.7、具有中断功能的 I/O 引脚

    P3.4

    在故障情况下拉至逻辑低电平

    J1

    16.

    伊森

    P7.0、ADC 通道–12.

    A1、P1.1

    感应总电流

    J1

    17.

    无功能

    P4.2、I/O 引脚

    P1.3

    软件调试引脚(可选)

    J1

    18

    IDRIVE

    P3.6、I/O 引脚

    P3.5

    设置栅极驱动峰值电流、7级输入引脚(仅限 DRV8320H 器件)

    J1

    19.

    无功能

    P4.1、I/O 引脚

    P1.2

    软件调试引脚(可选)

    J1

    20.

    VDS

    P3.5、I/O 引脚

    P3.1.

    设置 VDS 监视器阈值电压、7电平输入引脚(仅限 DRV8320H 器件)

    J2

    1

    Inha

    P2.5、TA2.2

    TB1.2、P2.1

    第二功能、计时器2比较器输出、用于为相位高侧开关生成 PWM

    J2

    2.

    GND

    GND

    GND

    ADC - GND 连接

    J2

    3.

    INLA

    P2.4、TA2.1

    TB3.1、P6.0

    第二功能、计时器2比较器输出、用于为相位低侧开关生成 PWM

    J2

    4.

    Halla

    P2.0、SPI 使能

    P2.0

    电机的霍尔传感器 A

    J2

    5.

    INHB

    P1.5、TA0.4

    TB3.2、P6.1

    第二功能、定时器1比较器输出、用于为 B 相高侧开关生成 PWM

    J2

    6.

    HALLB

    P2.2、具有中断的 I/O 引脚

    P2.2

    电机的霍尔传感器 B

    J2

    7.

    INLB

    P1.4、TA0.3

    TB3.3、P6.2

    第二功能、定时器1比较器输出、用于为 B 相低侧开关生成 PWM

    J2

    8.

    无功能

    P7.4、I/O 引脚

    P4.0

    无功能

    J2

    9.

    INHC

    P1.3、TA0.2

    TB3.4、P6.3

    第二功能、定时器1比较器输出、用于为 C 相高侧开关生成 PWM

    J2

    10.

    无功能

    RST

    RST

    无功能

    J2

    11.

    输入

    P1.2、TA0.1

    TB3.5、P6.4

    第二功能、定时器1比较器输出、用于为 C 相低侧开关生成 PWM

    J2

    12.

    SDI

    P3.0、UCBOSIMO

    SDI、P4.6

    DRV832xx 数据输入的第二功能

    J2

    13.

    模式

    P4.3、I/O 引脚

    P3.7

    设置输入控制模式、4电平输入引脚(仅限 DRV8320H 器件)

    J2

    14.

    SDO

    P3.1、UCBOSOMI

    SDO、P4.7

    DRV832xx 数据输出的第二功能

    J2

    15.

    LED

    P4.0、I/O 引脚

    P2.4

    针对故障的可视反馈

    J2

    16.

    HALLC

    P2.6、带有中断的 I/O 引脚

    P4.4.

    电机的霍尔传感器 C 可实现栅极驱动器和电流分流放大器

    J2

    17.

    EVM ID

    P3.7、I/O 引脚

    P3.3

    对于 DRV8320x、拉至低电平;对于 DRV8323x 器件、拉至高电平

    J2

    18

    nSCS /增益

    P2.2、具有中断的 I/O 引脚

    P2.5

    低电平有效使能串行接口通信设置分流放大器的增益、4电平输入引脚(仅限 DRV8323RH 器件)

    J2

    19.

    EVM ID

    P8.2、I/O 引脚

    P3.2

    对于 DRV832xH 器件、拉至低电平、对于 DRV832xS 器件、拉至高电平

    J2

    20.

    无功能

    P8.1、I/O 引脚

    P3.0

    将逻辑高电平拉至内部将所有放大器输入短接在一起(仅限 DRV8323Rx 器件)

     以及该 文档中的"bootleg MSP430F5529和 MSP430FR2355资源使用情况"表、该表可能会帮助您进行转换。

    资源

    MSP430F5529

    MSP430FR2355

    注释

    时钟树

    25MHz

    24MHz

     

    WDT

    1秒

    1秒

     

    代码存储器

    ~19KB

    ~20KB

     

    计时器

    TA0;TA2

    TB3;TB1

     

    ADC

    8通道

    8通道

     

    GPIO

    8.

    8.

     

    USCI

    SPI

    SPI

    与 DRV83xxS 通信

    UART

    0

    1

    与 GUI 通信

    USB

     CDC

    不适用

     

    中断

    TA2.1;TA2.0;TA0.1;TA0.2;TA0.3; TA0.4

    TB3.1-5;TB1.1

     

    最棒的

    Cole

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Cole;这是一个很好的帮助。

    我想我们将在 TI 之前让这种组合发挥作用!