Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-DRV8320H, DRV5021
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BOOSTXL-DRV8320H 主题中讨论的其他器件: DRV5021
大家好
如果我们问 BOOSTXL-DRV8320H (EVM)、您是否介意?
在电路上、有用于霍尔传感器输入的上拉电阻(R28~R30)。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-DRV8320H, DRV5021
大家好
如果我们问 BOOSTXL-DRV8320H (EVM)、您是否介意?
在电路上、有用于霍尔传感器输入的上拉电阻(R28~R30)。
Matsumoto-San、您好!
与差分输出霍尔元件相反、大多数单端霍尔 IC 具有漏极开路输出。 查看 DRV5021示例、并查看数据表中的方框图: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/drv5021.pdf
因此、开漏输出需要一个上拉电阻器。 一些霍尔传感器集成了上拉电阻器、因此无需使用电阻器、也可以取消装配。
因此、更一般而言、霍尔 IC 传感器需要上拉电阻器才能在基本级别进行切换和运行、因为如果霍尔传感器无法切换、则不会出现位置反馈。
最棒的
Cole