This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-DRV8304H:故障状态

Guru**** 688720 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8304, MSP430F5529
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/988108/boostxl-drv8304h-fault-status

器件型号:BOOSTXL-DRV8304H
主题中讨论的其他器件:DRV8304MSP430F5529

大家好、

我们的器件存在问题。 下面是查询。

"

我最近购买了电机驱动评估板(BOOSTXL DRV8304)。。。连接电机时存在一些软件问题。 我想澄清是软件问题还是硬件问题。

我已合并 Launchpad 和 DRV8304评估板。 现在我已经上传了示例代码梯形传感代码、然后我打开了升压 XL 软件。

它显示电源电压过低、但我已经检查了提供24V 作为主电源的主电源

"

此致、

梅纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maynard:

    您是否知道 客户是否正在使用 MSP430F5529 LaunchPad 开发套件? 该软件专为该 MCU 编写、因此如果他们尝试使用不同的 MCU、则代码将不兼容。 如果他们使用的是正确的 LaunchPad、那么您能否让客户探测 VSENVM 接头引脚? 这是 J5引脚3

    VSENVM 引脚在下面的蓝色圆圈内:

    我想确保该引脚上有电源、因为这将是软件用来判断主电源上是否有足够高的电压的结果。 该引脚上的电压必须大于大约0.419V、以便控制器认为电源电压足够高。 如果电源为24V、则 VSENVM 引脚上的电压大约为2V、前提是一切正常。 如果客户看到该引脚上的预期电压、则最好仔细检查、以确保他们没有意外地将 Launchpad 插入到接头中的错误方向。  

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    以下是客户的回应。

    "我有一点怀疑。 我想在没有 launchpad 电路板连接或 launchpad 电路板连接的情况下检查 VSEN 探针?"

    此致、

    梅纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maynard:

    如果客户可以在 连接 launchpad 板时检查 VSEN 探针、最好进行检查、但如果不检查、则可以在未连接时进行检查。

    此致、

    Anthony  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    我刚刚收到了我们客户的回复。

    根据 他们的说法、当未连接 launchpad 时 、VSEN 探针中的电压为2.03V、但在连接 launchpad 时 、该探针中的电压不为2V。  

    客户已订购新的 LaunchPad 板、一旦到达、他们就会进行检查。 如果有任何问题、他们会通知我们。

    此致、

    梅纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maynard:

    听起来不错。 当它们连接 launchpad 时、VSEN 是否会降至0V? 一种可能的情况是、如果它们通过将 BOOST-XL 置于右侧一行而意外地对齐 Launchpad 上的 BOOST-XL、则会导致 MSP430的接地端连接到 BOOST-XL 的 VSEN。 下图显示了将 BOOST-XL 连接到 Launchpad 的正确方法、以黑色框标出、可能未对齐的连接以蓝色框标出。  

    此致、

    Anthony  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maynard:

    客户是否能够解决此问题? 或者他们是否需要进一步的帮助?


    此致、

    Anthony  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    你好。  

    感谢您的支持。

    客户已关闭此问题。

    此致、

    梅纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maynard:

    听起来不错、让我知道客户还有任何疑问。

    此致、

    Anthony